Dimensionamento da interface do usuário

O dimensionamento da interface do usuário ajusta o tamanho dos elementos da interface e das fontes em tempo de execução aplicando um fator de escala. Essa alteração afeta somente a máquina local e não exige a reinicialização do aplicativo.

Visão geral

O dimensionamento da interface do usuário altera o tamanho de todos os elementos da interface exibidos em tempo de execução. Os valores de tamanho local dos objetos da interface do usuário e das fontes são multiplicados pelo
Fator de escala
. Esse ajuste se aplica somente à máquina local e muda em tempo de execução sem reiniciar o aplicativo.
DICA: Para sessões do mecanismo de apresentação nativo, o valor do fator de escala é salvo com os arquivos do aplicativo e se aplica ao projeto. Para sessões do mecanismo de apresentação da Web, o valor do fator de escala é salvo no armazenamento local do navegador e se aplica a cada tempo de execução em um domínio determinado com um caminho especificado.
O emulador WebIde não pode usar a propriedade de fator de escala para sessões da interface do usuário.
Para obter mais informações sobre como configurar o dimensionamento da interface do usuário, consulte Alterar a escala da interface do usuário.

Comportamento em tempo de execução

Quando o valor do fator de escala é alterado em tempo de execução, a alteração se aplica imediatamente. Na inicialização do aplicativo, se um fator de escala foi definido previamente, o tempo de execução usa as configurações do dispositivo. Caso contrário, o valor encontrado na
SessãoDaInterfaceDoUsuário
atual é usado.
Consulte o tutorial a seguir para permitir que os usuários definam configurações persistentes, consulte Desenvolver uma configuração persistente específica para um usuário
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal