Carregamento de arquivos
Use o método Carregar arquivo e UploadFileCompletedEvent para monitorar e controlar carregamentos de arquivos em sessões do mecanismo de apresentação da Web. Compreenda as restrições e o comportamento do navegador para o gerenciamento seguro de arquivos.
IMPORTANTE:
O carregamento de arquivos substitui arquivos com nomes e extensões duplicados na pasta de destino.
Visão geral
Use o método Carregar arquivo para disparar carregamentos de arquivos em uma sessão do mecanismo de apresentação da Web. Anexe o método a um evento de interface do usuário, como um evento MouseClick, e especifique o caminho da pasta de saída para o arquivo carregado. O UploadFileCompletedEvent é disparado quando o carregamento é concluído, fornecendo o ID da operação, o código de resultado e o caminho do arquivo. Use esses argumentos para manipular os resultados do carregamento, exibir o status ou processar o arquivo carregado no aplicativo.
Para mais informações, consulte:
Restrições
As operações de carregamento de arquivos incluem várias restrições para segurança e consistência:
- O carregamento de arquivos é permitido apenas para a pastaProjectFilese suas subpastas, exceto para as pastasNetSolutionePKI.
- O tamanho máximo de carregamento é de 50 MB por arquivo.
- O carregamento de arquivos substitui arquivos com nomes e extensões duplicados na pasta de destino.
- O carregamento de arquivos é concedido somente com permissões de leitura e gravação; a permissão de execução não é permitida.
- O carregamento de arquivos deve estar em conformidade com a política de origem local permitida.
- Uma caixa de diálogo de aviso é exibida durante a implementação se o método Carregar arquivo estiver presente, lembrando de validar o conteúdo carregado por segurança.
- Por padrão, somente os usuários conectados podem carregar arquivos.
IMPORTANTE:
O
FactoryTalk Optix
não garante que os arquivos carregados estejam livres de conteúdo mal-intencionado. Você deve validar os arquivos carregados antes de usá-los no projeto.Navegadores da Web
O navegador da Web controla a seleção de arquivos e os parâmetros de carregamento. O
Aplicativos FactoryTalk Optix
apenas inicia e detecta quando o carregamento do arquivo é iniciado.O carregamento de arquivos não é suportado para o mecanismo de apresentação nativo. Se houver uma tentativa, um aviso será exibido no log.
Para obter informações específicas sobre navegadores da Web compatíveis, consulte
Notas de versão do FactoryTalk Optix
.file upload
upload file method
UploadFileCompleted event
web presentation engine
UI Session
security
upload constraints
FactoryTalk Optix
session monitoring
Dê sua opinião