Configurar tempo limite de inatividade para um contêiner

Aplique um tempo limite de inatividade a um objeto de contêiner específico usando um NetLogic. Os tempos limite de inatividade configurados usando um NetLogic não se aplicam ao projeto inteiro. Um tempo limite pode disparar qualquer evento personalizado.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Ícone Bibliotecas de modelos
    Bibliotecas de modelos
    e pesquise
    Idle Timeout
  2. Em
    Componentes
    , arraste
    Tempo limite de inatividade
    diretamente para
    MainWindow (type)
    ou a tela na
    Exibição de projeto
    onde você deseja exibir o protetor de tela.
    Para obter mais informações sobre telas, consulte Tela.
  3. Nas
    Bibliotecas
    , selecione
    Fechar
    .
  4. Em
    Duration
    , digite o tempo para aguardar antes que o tempo limite ocorra.
  5. Na
    Exibição de projeto
    , selecione
    IdleTimeoutLogic
    e defina esses valores em
    Propriedades
    :
    • Habilitado
      . Defina como
      Verdadeiro
    • Duração
      . Defina o tempo limite de inatividade.
  6. Na
    Exibição de projeto
    , expanda o
    IdleTimeoutLogic
    importado e selecione
    OnTimeout
    .
  7. Em
    Propriedades
    , após
    OnTimeout
    , selecione
    Ícone Editar
    .
  8. No navegador, expanda
    Comandos
    , expanda o tipo de comando e selecione o comando a ser executado quando o evento de tempo limite ocorrer.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal