Modificar o dimensionamento da interface do usuário

O dimensionamento da interface do usuário permite que você altere o tamanho de todos os elementos da interface exibidos em tempo de execução.
Os valores de tamanho local dos objetos da interface do usuário e das fontes são multiplicados pelo
Fator de escala
. Essa alteração é aplicada somente na máquina local. Ele também pode ser modificado em tempo de execução sem reiniciar o aplicativo.
Quando o valor é definido em tempo de execução, ele se aplica imediatamente. Na inicialização do aplicativo, se um fator de escala foi definido previamente, o tempo de execução usa as configurações do dispositivo. Caso contrário, o valor encontrado na SessãoDaInterfaceDoUsuário atual é usado. Consulte Desenvolver uma configuração persistente específica para um usuário.
DICA:
Para sessões MecanismoDeApresentaçãoNativo, o valor do fator de escala é salvo com os arquivos de aplicativo do projeto e aplicado a esse projeto. Para sessões MecanismoDeApresentaçãoDaWeb, o valor do fator de escala é salvo no armazenamento local do navegador e aplicado a cada tempo de execução em um domínio determinado com um caminho especificado.
A propriedade de fator de escala para sessões de interface do usuário atualmente não é suportada no emulador WebIde.
  1. Na , selecione o objeto
    UISession
    aplicável.
  2. Em , edite o valor de
    Fator de escala
    .
    O tamanho padrão dos elementos da interface do usuário é multiplicado pelo fator de escala. Por exemplo, se você definir o fator como
    2
    , todos os objetos e fontes da interface do usuário serão duas vezes maiores do que seu valor de tamanho local.
    DICA: Você também pode criar vínculos dinâmicos por meio do alias
    {Session}/ScaleFactor
    para controlar dinamicamente a escala de objetos gráficos. Você pode criar o vínculo dinâmico mesmo sem um objeto SessãoDaInterfaceDoUsuário personalizado no mecanismo de apresentação.
    O fator de escala definido é retido depois de fechar e reabrir o aplicativo e persiste até ser modificado novamente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal