Localize unidades de engenharia para ingredientes de receita legados
Configure ingredientes de receita legados para que o editor de receitas legadas localize unidades de engenharia com base no sistema de medição selecionado para a sessão.
- Importe tags do controlador que contêm os valores dos ingredientes.Para obter mais informações, consulte Configurar um driver de comunicação.
- Configure variáveis para os ingredientes de receita legados que fornecem as unidades de engenharia de origem para localização:
- NaExibição de projeto, na pastaModelo, crie uma subpasta para ingredientes de receita legados.Por exemplo, crie uma pastaRecipeVarsna pastaModelo.Para obter mais informações, consulte Criar uma pasta.
- Crie variáveis numéricas na pasta que você criou em 2.a para espelhar os ingredientes de receita legados.Para obter mais informações, consulte Criar uma variável.
- Para cada variável, defina a unidade de engenharia que corresponde ao valor da tag do controlador e adicione um intervalo, se necessário.DICA: A unidade de engenharia na variável é a unidade de origem para localização e deve corresponder à unidade usada pelo valor da tag do controlador. Para mapear unidades de origem para diferentes sistemas de medição, consulte Configurar mapa dos sistemas de medição.Para obter mais informações, consulte Definir a unidade de medida para uma variável e Adicionar um intervalo a uma variável.
- Crie um vínculo dinâmico de cada variável para a tag do controlador importada correspondente.Para obter mais informações, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- Configure um esquema de receita legado que use as variáveis de 2 como ingredientes.Para obter mais informações, consulte Configurar um esquema de receita legado.
- Configure o editor de receitas legadas, selecione o esquema de receita legado e executeExecutar Setuppara criar as linhas de ingredientes na interface do usuário.Para obter mais informações, consulte Configurar um editor de receitas legado.O editor de receitas legadas inclui linhas geradas para os ingredientes configurados.
- Configure a localização para cada ingrediente numérico de receita legada.Para obter um exemplo de como configurar rótulos com unidades de engenharia localizadas, consulte Desenvolver um rótulo com uma unidade de engenharia localizada.
O editor de receitas legadas exibe os valores dos ingredientes configurados com unidades de engenharia localizadas de acordo com o sistema de medição selecionado para a sessão.
Para usar os ingredientes localizados em tempo de execução, consulte Gerenciar receitas legadas em tempo de execução.
legacy recipes
localization
engineering units
Dê sua opinião