Otimizar um projeto
Melhore o desempenho em tempo de execução otimizando seu projeto. Vínculos dinâmicos e tags otimizados melhoram a velocidade de navegação entre telas em um Aplicativo FactoryTalk Optix e widgets em tempo de execução. As tags são otimizadas em um projeto por padrão, mas os vínculos dinâmicos não são otimizados por padrão.
- Para otimizar vínculos dinâmicos de um projeto, naExibição de projeto, selecione o nó do projeto.
- EmPropriedades, expanda a categoriaOtimização em tempo de execução.
- EmVínculos dinâmicos, selecioneVerdadeiro.
- Por padrão, as tags são otimizadas. Para desabilitar a otimização de tags, emTags, selecioneFalso.
Vínculos dinâmicos e tags são otimizados para o projeto. Ao otimizar vínculos dinâmicos para um projeto, você deve Desabilitar a otimização para vínculos dinâmicos manipulados em tempo de execução.
Dê sua opinião