IDs de automação

Habilitar IDs de automação para teste.
Para habilitar IDs de automação, habilite o
Modo avançado
nas configurações do IDE e, no mecanismo de apresentação da Web, selecione
Habilitar IDs de automação
. Quando habilitado, o mecanismo de apresentação da Web adiciona
data-automationid="<BrowsePath>"
ao elemento
<div>
de cada componente da interface do usuário. O valor do atributo é o caminho de navegação do componente, que representa a posição do componente na hierarquia da interface do usuário. Por exemplo
data-automationid="NewHMIProject136/UI/MainWindow/ScrollView1/Rectangle1"
.
Você deve usar
data-automationid
como seletor primário em testes de ponta a ponta ou de integração. É mais estável do que texto, classes CSS ou estruturas DOM que podem mudar devido à refatoração.
DICA:
  • Não use
    data-automationid
    para CSS ou lógica de aplicativo.
  • Não habilite o recurso em produção. Destina-se apenas a sessões de teste.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal