Agrupar objetos de desenho
Agrupe objetos de desenho para que eles se movam juntos.
- No editor, desenhe um objeto como um retângulo ou uma elipse e, em seguida, desenhe outro objeto dentro do primeiro objeto.
- NaExibição de projeto, arraste um objeto para baixo de outro objeto. O objeto que você arrastar será exibido dentro do objeto para baixo do qual você o arrastou.DICA: Você pode mover um objeto de desenho a partir de outro objeto de desenho e os objetos ainda se movem juntos. Redimensionar um objeto de desenho em um grupo não redimensiona nenhum outro objeto de desenho no grupo.
Dê sua opinião