Configurar um LED

Adicione um objeto LED e edite suas propriedades.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , clique com o botão direito em um contêiner e selecione
    Novo
    Controles básicos
    LED
    .
  2. Em
    Propriedades
    , defina as configurações do
    LED
    :
    1. Crie um vínculo dinâmico entre
      Ativo
      e uma variável Booliana.
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
      Por exemplo, crie um vínculo dinâmico para a propriedade
      Ativo
      de um alarme. Isso torna o LED ativo quando o alarme está ativo. Para obter mais informações sobre alarmes, consulte Alarmes.
    2. Defina
      Piscar quando estiver ativo
      como um dos seguintes:
      • Falso
        . O LED não pisca quando está ativo.
      • Verdadeiro
        . O LED pisca quando está ativo.
      • Um vínculo dinâmico para uma variável Booliana para controlar o piscar do LED com base no valor da variável vinculada.
  3. (opcional) Em
    Propriedades
    , configure
    Aparência
    :
    • Visível
      . Exiba ou oculte o LED em tempo de execução.
    • Habilitado
      . Habilite a interação do usuário com o LED em tempo de execução.
    • Opacidade
      . Defina a opacidade do LED de
      0
      (transparente) a
      100
      (opaco).
    • Rotação
      . Gire o LED por um número especificado de graus.
    • Aparência
      . Selecione
      Circular
      ou
      Retangular
      para alterar a forma do LED.
    • Cor
      . Defina a cor do LED.
  4. (opcional) Em
    Propriedades
    ou no editor, defina as configurações de
    Tamanho e layout
    .
  5. (opcional) Para exibir texto no LED, em
    Propriedades
    , configure
    Texto e fonte
    :
    • Texto
      . Insira o texto a ser exibido no LED ou crie um vínculo dinâmico para uma variável de string.
    • Cor do texto
      . Defina a cor do texto.
    • Posição do texto
      . Selecione a posição do texto em relação ao LED.
    • Quebra automática de linha
      . Quebra automática de palavras quando o texto for maior do que o contêiner.
    • Corte do texto
      . Substitua o texto que não se encaixa no contêiner com
      ...
      .
    • Família da fonte
      . Selecione a família de fontes para o texto.
    • Tamanho da fonte
      . Defina o tamanho da fonte para o texto.
    • Peso da fonte
      . Selecione o peso da fonte para o texto.
    • Fonte em itálico
      . Aplique fonte em itálico ao texto.
  6. (opcional) Para exibir uma imagem no LED, em
    Propriedades
    , configure
    Imagem
    :
    • Caminho da imagem
      . Selecione uma imagem para exibição no LED.
      DICA: Selecione
      Buscar
      e então selecione
      Importar arquivos
      para adicionar uma imagem ao projeto ou selecione uma imagem existente no projeto.
    • Posição da imagem
      . Selecione a posição da imagem em relação ao LED.
    • Largura da imagem
      . Defina uma largura específica para a imagem.
    • Altura da imagem
      . Defina uma altura específica para a imagem.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal