Literais do avaliador de expressões
Os literais do avaliador de expressões incluem Booliano, inteiros, decimais, números hexadecimais, strings de texto e formatos de data/hora.
- Boolianos.
- Inteiros.
- Decimais onde o separador decimal deve ser um ponto.
- Números hexadecimais com o prefixo0x.
- Texto como uma string delimitada por aspas duplas.DICA: Aspas duplas repetidas duas vezes ("") são interpretadas como uma sequência de escape.
- Data e hora. Por exemplo,2017-06-28T15:26:06.0790910.
Dê sua opinião