Funções do avaliador de expressões
Sintaxe, descrições e tipos de dados de retorno para várias funções do avaliador de expressões, incluindo operações matemáticas, lógicas e de string.
Função | Sintaxe | Descrição | Tipo de dados de retorno |
|---|---|---|---|
max | max( value1 , value2 , value3 , ...) | Retorna o valor mais ato. | Double |
min | min( value1 , value2 , value3 , ...) | Retorna o valor mais baixo. | Double |
avg | avg( value1 , value2 , value3 , ...) | Retorna a média dos valores determinados. | Double |
abs | abs( value ) | Retorna o valor absoluto do número determinado. | Double |
trunc | trunc( value ) | Retorna a parte inteira de um número decimal. | Double |
ceil | ceil( value ) | Retorna o valor aproximado para mais. | Double |
floor | floor( value ) | Retorna o valor aproximado para menos. | Double |
round | round( value ) | Retorna a aproximação ao inteiro mais próximo. | Double |
sqrt | sqrt( value ) | Retorna a raiz quadrada do número determinado. | Double |
sign | sign( value ) | Verifica se o número de ponto flutuante determinado é negativo. Retorna 0 se verdadeiro ou 1 se falso. | Int32 |
like | like( string_value , pattern ) | Aplica-se apenas aos tipos de dados String, QualifiedName e LocalizedText. Retorna verdadeiro se o parâmetro string_value corresponder ao pattern .O padrão aceita o curinga % no início ou no final.Exemplos:
| Boolean |
isempty | isempty( variable ) | Verifica se um determinado NodeID, String, LocalizedText ou DataTime está vazio. | Boolean |
if | if( condition , value_if_true , value_if_false ) | Verifica se condition e retorna value_if_true ou value_if_false A sintaxe deve atender a estes requisitos:
| Tipo de dados do value_if_true |
left_of | left_of(string, pattern) | Retorna a substring à esquerda da primeira ocorrência do padrão de expressão regular.
IMPORTANTE:
Não use curingas em padrões.
| String |
right_of | right_of(string, pattern) | Retorna a substring à direita da primeira ocorrência do padrão de expressão regular.
IMPORTANTE:
Não use curingas em padrões.
| String |
Dê sua opinião