Driver do dispositivo da RA
Observe estas diretrizes e informações de referência ao trabalhar com o driver do dispositivo da RA.
Dispositivos compatíveis
O driver do dispositivo da RA no
FactoryTalk® Optix™
habilita a comunicação com os inversores PowerFlex®
por EtherNet/IP™
.Estes modelos de inversor
PowerFlex
são compatíveis:- PowerFlex525 (PF525)
- PowerFlex755 (PF755), incluindo estas variantes:
- PF755TS
- PF755TR
- PF755TL
- PF755 TM Alimentação de barramento
- PF755 TM-CBI
- PowerFlex6000T (PF6000T)
- PowerFlex7000 (PF7000)
A validação é limitada ao acesso ao parâmetro da Porta DPI 0. A disponibilidade e o comportamento dos parâmetros variam de acordo com o modelo, a configuração do inversor e o firmware.
No momento, não há suporte para carimbos de data/hora de falhas e avisos.
Tipos de dados compatíveis
Inversores
PowerFlex
se comunicam por meio de um adaptador integrado EtherNet/IP
, que o driver do dispositivo da RA usa para executar operações de leitura e gravação.A tabela a seguir mostra o mapeamento entre os tipos de dados usados no
FactoryTalk Optix
e os tipos de dados suportados por PowerFlex
.Tipo de dados | Descrição |
|---|---|
BOOL | Valor de 8 bits - o bit menos significativo é verdadeiro ou falso |
CONTAINER | Valor de parâmetro de 32 bits - com extensão de sinal, se necessário |
DINT | Inteiro com sinal de 32 bits |
INT | Inteiro com sinal de 16 bits |
LWORD | Inteiro sem sinal de 64 bits |
REAL | Ponto flutuante de 32 bits |
SHORT_STRING | Estrutura de: Indicador de comprimento USINT (L); caracteres USINT[L] |
SINT | Inteiro com sinal de 8 bits |
STRUCT | Somente nome da estrutura - sem tamanho nem elementos |
TCHAR | Caractere de 8 bits ou 16 bits |
Tipo de dados | Descrição |
|---|---|
UDINT | Inteiro sem sinal de 32 bits |
UINT | Inteiro sem sinal de 16 bits |
USINT | Inteiro sem sinal de 8 bits |
Comunicação em tempo de execução
O driver do dispositivo da RA suporta comunicação em tempo de execução com inversores
PowerFlex
, incluindo:- Operações de leitura para dados e parâmetros do controlador
- Operações de gravação, onde houver suporte
Isso permite o monitoramento e o controle em tempo real de dispositivos
PowerFlex
diretamente de aplicativos do FactoryTalk Optix
.FTOptix RA Device
RA Device Driver
Dê sua opinião