Impacto na renderização gráfica

O aspecto gráfico de um objeto de interface do usuário afeta diretamente o tempo necessário para rasterização e renderização pelo mecanismo.
  • Imagens SVG
    são altamente recomendadas:
    • Baseadas em vetor e independentes de resolução.
    • Podem ser alteradas dinamicamente em tempo de execução, como cor, opacidade, tamanho e assim por diante.
    • Ideais para designs responsivos.
  • Imagens PNG
    :
    • Podem ser mais rápidas de processar.
    • Oferecem menos flexibilidade, especialmente em projetos sensíveis à resolução.
    • Devem ter um tamanho de arquivo adequado (bytes).
DICA:
Use imagens PNG dimensionadas adequadamente para a área de exibição pretendida. Evite usar imagens que sejam significativamente maiores do que a área onde são renderizadas. Use ferramentas de compactação para reduzir o tamanho do arquivo sem perder qualidade, se necessário. O mesmo se aplica à mídia externa (como vídeos), que deve ser dimensionada adequadamente para a resolução e o hardware de destino.
Cada decisão de design afeta o número total de nós e a complexidade do modelo de tempo de execução. Encontrar um equilíbrio entre reutilização, modularidade e desempenho é fundamental, sempre considerando o hardware de destino onde o projeto será implementado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal