Principais abordagens
A otimização de aplicativos
FactoryTalk® Optix™
requer um equilíbrio cuidadoso entre desempenho, facilidade de manutenção e clareza. Ao longo deste documento, exploraremos as principais abordagens para alcançar esse equilíbrio, tais como:- Tipos de abordagem
- Casos de uso de abordagem
- Como implementar cada abordagem de forma eficiente
Esses conceitos vêm originalmente do mundo do web design e aplicativos multiplataforma, mas agora são essenciais em HMIs industriais, onde o mesmo aplicativo pode ser exibido em dispositivos muito diferentes.
- Abordagem escalável:Uma abordagem escalável em uma interface consiste em redimensionar proporcionalmente, mantendo o layout, o posicionamento e a legibilidade, independentemente da resolução do dispositivo.Por exemplo: Um layout projetado em 1920×1080 que também se encaixa corretamente em 1280×720 ou 3840×2160.
- Abordagem adaptável:Uma abordagem adaptativa em uma interface consiste em ajustar seu layout com base no dispositivo ou resolução, carregando diferentes estruturas de acordo.Por exemplo: Um painel que é exibido compacto em um tablet e expandido em um PC com painel industrial.
- Abordagem responsiva:Uma abordagem responsiva em uma interface reorganiza seu conteúdo em tempo real, dependendo do espaço disponível, sem alternar páginas.Exemplo: Uma grade que muda de 4 para 2 colunas conforme a janela é redimensionada.
Quando usar cada abordagem
A tabela abaixo mostra a abordagem recomendada para cada cenário de interface:
Cenário | Abordagem recomendada | Procedimento de execução |
Implementar uma abordagem escalável
Você pode facilmente obter escalabilidade no
FactoryTalk® Optix™
usando as propriedades de alinhamento de contêineres.
OBSERVAÇÃO:
Consulte Configurar um layout em escala
Por exemplo, para criar um cabeçalho, use um objeto
Painel
e defina seu alinhamento horizontal como Alongar
. Isso garante que, independentemente da resolução final, o objeto abranja toda a largura disponível.
IMPORTANTE:
A atribuição de tamanhos fixos a objetos de contêiner impede que a interface seja dimensionada em diferentes resoluções de tela. Atribua tamanhos fixos somente se necessário.
Tamanho | Resultado |
|---|---|
800px | ![]() |
1280px | ![]() |
DICA:
Defina o alinhamento do contêiner como
Alongar
para permitir a distribuição automática de espaço com base na resolução. Mesmo que o aplicativo seja desenvolvido em uma resolução fixa, os elementos serão escalados em tempo de execução para se adaptarem ao contêiner.
Tamanho | Resultado |
|---|---|
800px | ![]() |
1280px | ![]() |
Implementar uma abordagem adaptativa
Ao projetar para resoluções muito diferentes (por exemplo, 1920x1080 vs. 480x272), você deve criar layouts separados. Use o
controle Carregador de painel
para carregar dinamicamente diferentes layouts com base na resolução.Para determinar a resolução da tela, use as propriedades
Largura
e Altura
do MainWindow
. Defina Alterar regra de modelagem
dessas propriedades como Obrigatório
para garantir que esses valores estejam disponíveis em tempo de execução.
IMPORTANTE:
O uso do recurso
Alterar regra de modelagem
destina-se apenas a usuários avançados. Você só poderá exibir esse recurso se tiver ativado o Modo avançado
no painel Opções do FactoryTalk Optix Studio
.Limite o uso desse recurso a esse escopo específico para evitar comportamentos inesperados.

DICA:
É uma boa prática armazenar valores calculados em variáveis auxiliares dentro do
MainWindow
, especialmente se eles forem usados em vários lugares. Isso evita a repetição de Vínculos dinâmicos complexos
compostos por vários conversores, reduzindo a contagem de nós e melhorando o desempenho.

Implementar uma abordagem responsiva
Além de usar o
Carregador de painel
, a visibilidade condicional é fundamental para um design responsivo. Por exemplo, um menu lateral só pode aparecer acima de uma determinada largura de tela, enquanto um botão de alternância aparece abaixo desse limite.O
LayoutDeGrade
é essencial para organizar o conteúdo dinamicamente. Permite definir o número de linhas e colunas.Você também pode usar os recursos
LayoutVertical
e LayoutHorizontal
definindo o atributo Quebra automática
como Ativo
no painel Propriedades
.
AVISO:
Isso pode causar estouro de layout. Nesse caso, envolva o
LayoutDeGrade
em um ExibiçãoDeRolagem
para manter a visibilidade total.
DICA:
Consulte Configurar um layout de grade.
Dê sua opinião