Colaboração e versionamento
Antes de desenvolver seu aplicativo, certifique-se de configurar um ambiente de trabalho que inclua processos bem definidos, mecanismos de rastreamento, controle de versão e funções claramente atribuídas.
Fluxo de trabalho colaborativo
Antes de trabalhar no seu projeto, configure funções e permissões.
- Defina as funções e responsabilidades dos membros do grupo envolvidos no design da interface do usuário e nas tarefas de script para evitar sobreposições e garantir a clara propriedade das tarefas.
- Mantenha uma comunicação clara entre os membros da equipe acompanhando as implementações e alterações.
- Garanta que toda a equipe use a mesma versão doFactoryTalk® Optix™e que as atualizações sejam comunicadas com antecedência.
Versionamento de alterações na interface do usuário
- Use um sistema de controle de versão para rastrear alterações, como o Git.
- Estabeleça um processo para mesclar atualizações de diferentes colaboradores.
DICA:
Consulte Controle de versão para obter mais informações sobre o assunto.
Dê sua opinião