Requisitos de sistema

Use estes requisitos de sistema para determinar se os computadores podem executar os aplicativos
FactoryTalk® Optix™
e
Aplicativos FactoryTalk Optix
.

Requisitos de hardware para o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio

Para obter o desempenho ideal do
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
, o computador deve atender ou exceder estes requisitos de hardware:
  • Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 GB de memória RAM
  • 20 GB de espaço livre no disco rígido

Requisitos de software para o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio

  • Um sistema operacional compatível: Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 ou Windows Server 2025
  • Um editor de código externo para desenvolver código C# NetLogic personalizado
    OBSERVAÇÃO: A
    Rockwell Automation
    recomenda usar o Microsoft Visual Studio 2022 ou o Microsoft Visual Studio Code como editor padrão de código. Alguns recursos de assistência ao desenvolvimento podem não estar disponíveis ao usar um editor de código diferente.

Requisitos de software para o
Editor da Web FactoryTalk Optix Studio

  • Um navegador da Web compatível com o
    FactoryTalk® Hub™
    . Os navegadores compatíveis incluem navegadores modernos, como
    Google Chrome™
    e
    Microsoft Edge®
    . Navegadores mais antigos, como o
    Internet Explorer®
    , podem não funcionar conforme esperado.

Requisitos de hardware para o
Aplicativos FactoryTalk Optix

Os requisitos de hardware para o
Aplicativos FactoryTalk Optix
podem variar de acordo com o aplicativo e o tipo de dispositivo que executa o aplicativo.

Requisitos de software para o
Aplicativos FactoryTalk Optix

  • Um sistema operacional compatível: Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 ou Ubuntu 22 (x64)
  • Os
    Aplicativos FactoryTalk Optix
    são compatíveis com dispositivos fechados da Rockwell Automation que incluem OptixPanels e de Computação de borda incorporado que executam o Yocto (ARM64).
OBSERVAÇÃO: O FactoryTalk Optix e os Aplicativos FactoryTalk Optix podem ser executados em hipervisores como o VMware® versão 15 ou posterior. Por motivos de compatibilidade, a renderização de software é usada por padrão.

Requisitos do sistema do High Availability

Requisito
Detalhes
Layout do cluster
Exatamente três nós de cluster Ubuntu, cada um em uma máquina física separada.
Requisitos da estação de trabalho de gerenciamento do Windows
Uma estação de trabalho é necessária para o High Availability Manager.
Rede
Todos os três endereços IP dos nós do cluster e o IP virtual (virtual IP, VIP) devem estar na mesma rede local, conectados ao mesmo switch físico ou VLAN, sem nenhum roteador entre eles, pois o failover automático não funciona entre roteadores. Reserve um endereço IP livre extra para o VIP.
Sincronização de data e hora
Todos os nós do cluster devem usar as mesmas fontes NTP aprovadas, com a sincronização de horário ativa antes do provisionamento. Os relógios dos nós não devem ter uma diferença superior a 1 segundo. Não prossiga se algum nó não estiver sincronizado ou apresentar uma diferença de 5 segundos ou mais. Dez segundos é o máximo absoluto somente para uso em laboratório.
Dependências críticas
Conectividade SSH da estação de trabalho de gerenciamento Windows para todos os três nós do cluster, configuração de IP estático em cada nó, configuração de porta correspondente entre o cluster e o projeto e a senha de administrador definida durante a instalação.
Cada nó do cluster deve atender a estes requisitos.
Requisitos dos nós do cluster
Requisito
Detalhes
Sistema Operacional
Ubuntu 22 (64 bits)
RAM
Mínimo de 8 GB por nó, recomendado 16 GB por nó
Espaço em disco
No mínimo 50 GB por nó (para o sistema operacional, K3s, dados do aplicativo e logs de auditoria)
DICA: Se você não tiver certeza se a rede atende a esse requisito, consulte o administrador da rede antes de começar.

Versões de sistema operacional compatíveis com o
FactoryTalk Optix Studio
e o
Aplicativos FactoryTalk Optix

O FactoryTalk Optix Studio e os Aplicativos FactoryTalk Optix são compatíveis e recomendados nas seguintes versões dos sistemas operacionais Microsoft Windows, conforme a política padrão de software da Rockwell Automation:
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC de 64 bits (v1809)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC de 64 bits (21H2)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC de 64 bits (v1809)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC de 64 bits (21H2)
  • Windows 11 Enterprise (sistema operacional recomendado, compatível com o CIS Benchmark)
  • Windows 11 Professional (sistema operacional recomendado)
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC de 64 bits (24H2)
  • Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC de 64 bits (24H2)
  • Windows Server 2025 Standard (sistema operacional recomendado)
  • Windows Server 2025 Datacenter (sistema operacional recomendado)
  • Windows Server 2022 Standard (sistema operacional recomendado)
  • Windows Server 2022 Datacenter (sistema operacional recomendado)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal