Criar usuários
Crie um tipo de usuário com uma propriedade personalizada que controla se um rótulo de relógio é mostrado ou oculto na UI.
- Crie um usuário:
- NaExibição de projeto, expandaSegurança.
- Clique com o botão direito do mouse emUsuáriose selecione .
- Passe o mouse sobre o usuário, selecionee digiteUserPersistentSettings.
- EmPropriedades, na parte superior, selecioneeVariável.
- Passe o mouse sobre a variável, selecionee digiteShowClock.
- Ao lado da variável, selecioneInt32eBoolean.
- Crie um tipo de usuário:
- NaExibição de tipo, clique duas vezes emSegurançae, em seguida, clique duas vezes emUsuários.
- No painelExibição de projeto, arrasteUserPersistentSettingspara aExibição de tipo.
- Crie uma pasta para o novo tipo de usuário:
- Clique com o botão direito do mouse emUsuáriose selecione .
- Passe o mouse sobre a pasta, selecionee digiteUsersPersistentSettings.
- Adicione usuários com configurações persistentes:
- NaExibição de projeto, passe o mouse sobreUserPersistentSettings, selecionee digiteBob.
- ArrasteBobparaUsersPersistentSettings.
- EmPropriedades, defina aSenhacomotest.
- Clique com o botão direito do mouse na pastaUsersPersistentSettingse selecione .
- No painelPropriedades, defina aSenhacomotest.
- Passe o mouse sobre o usuário, selecionee digiteJane.
Dê sua opinião