Criar um rótulo
Crie um rótulo que exibe a temperatura em um formato ajustado à localidade de um usuário conectado.
- Crie o rótulo:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emMainWindow (type)e selecione .
- Passe o mouse sobre o rótulo, selecionee digiteTemperatureLabel.
- Crie uma variável do rótulo:
- EmPropriedades, na parte superior, selecioneeVariável analógica.
- Crie um vínculo dinâmico complexo entre a propriedadeVariávelAnalógica1e a variávelVariávelAnalógica1real usando .
- Vínculo dinâmico
- Crie um vínculo dinâmico complexo entreTextoeVariávelAnalógica1com o uso de um formatador de strings:
- FormatadorDeStrings1
- {0} {1}
- Vínculo dinâmico {0}
- Vínculo dinâmico {1}
Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião