Perguntas frequentes sobre licenciamento e contas
Quais licenças preciso para criar e implementar projetos?
Você pode criar e implementar projetos usando o FactoryTalk Optix Studio com algumas limitações. Para usar todos os recursos de implementação, você precisa adquirir o FactoryTalk Optix Studio Pro. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | FactoryTalk Optix Studio versus FactoryTalk Optix Studio Pro. Se você implementar um Aplicativo FactoryTalk Optix sem licenciar a máquina de destino, o aplicativo será executado por duas horas antes de ser desligado automaticamente.
Que tipo de software preciso para criar e implementar projetos?
Você precisa do FactoryTalk Optix Studio ou do FactoryTalk Optix Studio Pro para desenvolver projetos e das Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime para executar Aplicativos FactoryTalk Optix nos dispositivos de destino. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix.
Como faço para escolher o direito de tempo de execução correto para meu aplicativo?
Para escolher o direito de tempo de execução correto, consulte:
Onde posso gerenciar o direito do FactoryTalk Optix Pro que adquiri?
Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | Upgrade do FactoryTalk Optix Studio Pro e os tópicos subsequentes.
Onde posso gerenciar o direito do FactoryTalk Optix Runtime que adquiri?
Para adquirir, alocar, ativar, iniciar e hospedar novamente o direito de tempo de execução, consulte Guia de Instalação do FactoryTalk Optix | Configuração do FactoryTalk Optix Runtime. Para obter mais informações sobre as Ferramentas de Tempo de Execução, consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | Ferramentas de Tempo de Execução.
Posso transferir uma licença de tempo de execução de um dispositivo para outro?
Sim, você pode transferir uma licença de tempo de execução de um dispositivo para outro. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | Hospedar novamente um direito do FactoryTalk Optix Runtime.
Onde e como posso criar uma conta MyRockwell?
Você pode criar uma conta MyRockwell enquanto estiver conectado ao FactoryTalk Hub. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | Fazer login no FactoryTalk Hub.
Quais são as diferenças entre o FactoryTalk Optix Studio e o FactoryTalk Optix Pro?
O FactoryTalk Optix Studio Pro oferece mais recursos que o FactoryTalk Optix Studio. Para ver as diferenças, consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | FactoryTalk Optix Studio versus FactoryTalk Optix Studio Pro.
Em qual conta da minha organização recebo uma licença?
Você primeiro recebe licenças em sua conta MyRockwell. Em seguida, você pode associar as licenças à sua organização. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | Direitos.
Dê sua opinião