Perguntas frequentes sobre desenvolvimento e script
Como desenvolvo scripts no FactoryTalk Optix Studio? Quais idiomas são aceitos?
Você pode desenvolver scripts NetLogic em C# com o uso do FactoryTalk Optix Studio e um editor de código externo para estender as funcionalidades de seus projetos do FactoryTalk Optix. Consulte Extensão de projetos.
Há algum exemplo de script NetLogic disponível?
Sim, disponibilizamos exemplos de script NetLogic. Consulte Tutorial do NetLogic.
Posso usar pacotes externos em meus scripts NetLogic?
Sim, você pode usar pacotes NuGet® externos em seus scripts NetLogic. Consulte Pacotes NuGet.
Para trabalhar com um determinado firmware, preciso usar uma versão específica do FactoryTalk Optix?
Para o firmware 6, você deve usar o FactoryTalk Optix versão 1.5 ou posterior.
Posso desenvolver uma interface do usuário responsiva com o FactoryTalk Optix?
Sim, você pode desenvolver uma interface do usuário responsiva com o FactoryTalk Optix Studio. Consulte Interface de usuário responsiva.
Onde posso encontrar e baixar exemplos de Aplicativo FactoryTalk Optix?
Você pode encontrar e baixar exemplos de Aplicativo FactoryTalk Optix na Ajuda do FactoryTalk Optix. Consulte Exemplos de aplicativo. Você também pode encontrar exemplos na página
Recursos
do FactoryTalk Hub.Quais são os drivers de comunicação disponíveis no FactoryTalk Optix?
Você pode verificar e aprender sobre os drivers de comunicação disponíveis na Ajuda do FactoryTalk Optix. Consulte Visão geral dos drivers de comunicação e Drivers de comunicação.
Posso fazer o downgrade do firmware de um OptixPanel?
Não, a única maneira de fazer o downgrade do firmware de um OptixPanel é executar uma restauração de fábrica do painel.
Dê sua opinião