Adicionar o Edge App Broker ao seu projeto

Verifique se os seguintes itens estão instalados no sistema:
  • Edge App Broker
  • Aplicativos Edge
DICA: Para obter os aplicativos Edge App Broker e Edge, entre em contato com o representante da Rockwell Automation.
  1. No projeto, clique com o botão direito do mouse no nó superior e selecione
    Novo
    EdgeApplications
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta
    EdgeApplications
    e selecione
    Edge App Broker
    .
  3. Em , configure o complemento do Edge App Broker.
    Os aplicativos Edge App Broker disponíveis dependem do que está instalado no seu sistema.
  4. Selecione os modelos que você deseja que estejam disponíveis para o intermediador:
    1. Em , selecione
      Add
      .
    2. (opcional)  Renomeie o modelo.
    3. Ao lado do modelo, selecione
      Adicionar vínculo dinâmico
      .
    4. No menu, selecione a pasta que você deseja usar.
      A Rockwell Automation recomenda o uso do conteúdo da pasta
      Modelo
      para modelos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal