Fazer pull das alterações
Faça pull das alterações para exibir atualizações e conflitos entre os repositórios remoto e local. Use a Visualização do pull para aceitar as atualizações e resolver os conflitos.
DICA:
Quando há alterações para fazer pull do repositório remoto, a mensagem
indica que há um commit que está pronto para pull.
Alterações remotas disponíveis para pull
é exibida na barra de status e o ícone Pull do repositório remoto
exibe em azul o número de alterações com commit para fazer pull. Por exemplo, Pull do repositório remoto
Pré-requisitos
- Configure suas identidades de usuário para provedores de controle de versão. Consulte Configurar o controle de versão.
- Se solicitado, faça commit das alterações locais antes de fazer pull das alterações remotas.
- Para fazer pull das alterações
- No projeto aberto, selecione.Pull do repositório remotoAs alterações e os conflitos entre o projeto local e o projeto no repositório remoto aparecem destacados naVisualização do pull. Para obter mais informações, consulte Visualização do pull.DICA: Um conflito poderá ocorrer se um valor de propriedade for alterado tanto no projeto remoto quanto no projeto local. Um conflito também pode ocorrer se um objeto for removido em uma versão do projeto e o mesmo objeto for modificado no repositório remoto. Os conflitos destacados exibem os valores alterados e os objetos removidos afetados em ambos os ambientes. O número de conflitos aparece na barra de status.
- (opcional) Na parte superior daVisualização do pull, selecione o conteúdo a exibir:
- Tudo. Todo o conteúdo do projeto nos projetos locais e remotos.
- Atualizações. Somente as alterações nos projetos locais e remotos.
- Conflitos. Somente conflitos entre os projetos locais e remotos.
- Expanda um conflito destacado para exibir os valores em conflito.
- (opcional) Na parte superior da visualização, selecionepara navegar e expandir o próximo conflito oupara navegar até o conflito anterior.DICA: Um ícone em uma linha naVisualização do pullindica:
- Existe um conflito entre o repositório local e o remoto.
- Um conflito foi resolvido selecionando a alteração local ou remota na linha.
- Existe uma alteração no repositório local ou remoto.
- Um objeto foi adicionado.
- Um objeto foi removido.
- Em cada linha destacada, selecione a versão do conteúdo que você quer manter:
- Alteração local individual. Na linha destacada, selecione a alteração localà esquerda.Histórico local
- Alteração remota individual. Na linha destacada, selecione a alteração remotaà direita.Histórico remoto
- Todas as alterações locais. Na parte superior da visualização, selecioneObter todas as locais.
- Todas as alterações remotas. Na parte superior da visualização, selecioneObter todas as remotas.
- SelecioneAceitarpara aceitar as alterações selecionadas ouCancelarpara rejeitar todos os conflitos no projeto remoto e manter os valores no projeto local.
O projeto é aberto e a mensagem
O projeto está sincronizado
é exibida na barra de status.update
pull
Dê sua opinião