Excluir um usuário

Exclua um usuário para que ele não seja mais um usuário do projeto.
Exclua um usuário na página do painel ou na
Exibição de projeto
.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Abrir página do painel
    e, em seguida,
    Gerenciar usuários e grupos
    .
  2. Na página do painel, em
    Usuários
    , selecione os usuários a serem excluídos.
  3. Selecione
    Excluir
    .
    DICA: Também é possível clicar com o botão direito do mouse no usuário a ser excluído em
    Gerenciar usuários e grupos
    ou na
    Exibição de projeto
    e, em seguida, selecionar
    Excluir
    .
O usuário é removido da página do painel e da
Exibição de projeto
. Se o usuário estava atribuído a um grupo, ele não será mais exibido como um membro do grupo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal