Adicionar um grupo

Os grupos determinam a organização de um sistema. Por exemplo, um sistema pode ter grupos de preenchimento e empacotamento.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Abrir página do painel
    e, em seguida,
    Gerenciar usuários e grupos
    .
  2. Na página do painel, em
    Grupos
    , selecione
    Adicionar
    .
  3. Em
    Adicionar grupo
    , em
    Nome
    , digite o nome do grupo.
  4. (opcional) Se forem criados usuários, em
    Atribuir usuário a grupos
    , selecione os usuários a serem atribuídos ao grupo.
  5. (opcional) Se forem criadas funções, em
    Atribuir funções ao grupo
    , selecione as funções a serem atribuídas ao grupo.
  6. Selecione
    Adicionar
    .
    DICA: Para criar um grupo na
    Exibição de projeto
    , em
    Segurança
    , clique com o botão direito do mouse em
    Grupos
    para adicionar um grupo ou selecione um grupo para adicionar um subgrupo e, em seguida, selecione
    Novo
    Grupo
    .
O novo grupo é exibido na página do painel e na
Exibição de projeto
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal