Usar textos traduzidos em um formatador de strings
Crie uma referência a uma chave de tradução para que a chave use o texto traduzido relacionado de acordo com a localidade da sessão em tempo de execução. A chave de tradução é uma referência a uma tradução específica no dicionário de traduções.
- Na propriedadeFormato, digite os caracteres presentes na chave. As teclas que contêm os caracteres digitado são exibidas.
- Selecione uma tecla e pressioneEnter.
Se o texto da chave contiver espaços reservados para as fontes do formatador de strings, como “{0}”, as propriedades relativas serão exibidas.
key
string formatter
text
Dê sua opinião