Traduzir uma string

Traduza uma string para que o texto da string possa ser exibido em diferentes idiomas.
Se nenhuma tradução for esperada para uma localidade, a string exibida em tempo de execução depende da localidade de contingência do usuário.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , expanda
    Traduções
    e clique duas vezes em uma biblioteca de localização.
  2. Selecione
    Exibir referências de tradução
    .
  3. Na linha da string a ser traduzida, selecione
    Sincronizado
    . Uma nova chave com o mesmo nome que a string será exibida na tabela de tradução.
  4. (opcional) Renomeie a chave na página
    Referência de tradução
    para adicionar uma chave na tabela de tradução.
    Renomear uma chave não remove a chave com o nome anterior.
  5. Selecione
    Exibir tabela de tradução
    .
  6. Adicione traduções para a chave.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal