Criar um dicionário de localização
Crie um dicionário de localização para exibir o conteúdo do aplicativo no idioma em que o usuário está localizado. O dicionário de localização contém todas as strings traduzidas nos diferentes idiomas. Você pode selecionar um idioma para exibir no aplicativo em tempo de design e em tempo de execução.
OBSERVAÇÃO:
Quando um dicionário de localização é usado no projeto, ele afeta todas as variáveis com o tipo de dados
LocalizedText
. Quando um valor é digitado em uma variável cujo tipo de dados de valor é LocalizedText
, uma caixa de sugestões é exibida contendo as possíveis correspondências com a chave inserida. É possível selecionar uma sugestão e confirmar clicando em ENTER, ou pressionar ESC para fechar a caixa de sugestão e pressionar ENTER para inserir o texto digitado como está.Se você criar um projeto no
FactoryTalk Optix Studio
usando um modelo padrão, a pasta Traduções
conterá um dicionário de localização por padrão.- NaExibição de projeto, clique com o botão direito emTraduçõese selecioneNovo.
O
DicionárioDeLocalização#
aparece na pasta Traduções
.dictionary
Dê sua opinião