Configurar a localidade em tempo de execução

Em projetos multi-idiomas em que a localidade do usuário não está configurada, é possível solicitar que o usuário selecione a localidade da sessão por meio de objetos gráficos em tempo de execução.
Use um objeto personalizado contendo um NetLogic para exibir a lista de localidades. A localidade selecionada no objeto
Sessão
altera a localidade do projeto.
  1. Selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Selecione
    Widgets
    .
  3. Abaixo de
    Componentes
    , arraste o
    Editor de usuário
    até a pasta
    UI
    na
    Exibição de projeto
    .
  4. Nas
    Bibliotecas
    , selecione
    Fechar
    .
  5. Na
    Exibição de projeto
    , expanda a pasta
    EditorDeUsuário#
    e arraste
    LocaleComboBox (type)
    até a pasta
    UI
    .
  6. Clique com o botão direito do mouse na pasta
    EditorDeUsuário#
    e selecione
    Excluir
    .
  7. Em
    Excluir Editor de Usuário#
    , selecione
    Excluir
    .
  8. Na
    Exibição de projeto
    , selecione a pasta
    UI
    .
  9. Na barra de ferramentas da
    Exibição de projeto
    , selecione
    Add
    e
    Sessão da interface do usuário
    .
  10. (opcional) Com o
    SessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)
    selecionado na pasta
    UI
    , em
    Propriedades
    , em
    Localidade
    , digite a localidade inicial desejada.
  11. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o Mecanismo de apresentação.
  12. Em
    Propriedades
    , em
    Sessão
    , selecione a
    SessãoDaInterfaceDoUsuário (type)
    criada na Etapa 9.
  13. Clique com o botão direito do mouse no contêiner ou página de destino, selecione
    Novo
    e navegue até
    LocaleComboBox (type)
    para criar uma instância.
  14. Em
    Propriedades
    da nova instância, abaixo de
    Eventos
    , em
    Seleção alterada
    , selecione
    Add
    Adicionar novo método
    .
  15. Selecione
    Comandos
    Comandos de variáveis
    e, depois,
    Definir valor da variável
    .
  16. Em
    VariableToModify
    , escolha
    Selecionar nó
    e, depois,
    Aliases
    Sessão
    VariableToModify
    ActualLanguage
    .
  17. Na propriedade
    Valor
    , selecione a instância
    LocaleComboBox#
    que você está editando e escolha
    ValorSelecionado
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal