Configurar localidades de sessão e contingência

Defina a localidade da sessão para determinar o idioma do texto, formato ou dados e o sistema de medição para valores. A localidade da sessão em tempo de execução é baseada na localidade do usuário ou no objeto
UI da sessão
.
Se não houver localidade para o objeto do usuário ou da
UI da sessão
, o projeto usará a primeira localidade na propriedade
Localidades
. Configure localidades de contingência caso a localidade da sessão definida pelo usuário não esteja configurada em tempo de execução ou a tradução não esteja disponível para uma localidade de sessão.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó do projeto.
  2. Em
    Propriedades
    , expanda
    Localização
    e, em seguida, em
    Localidades
    , insira uma ou mais localidades separadas por vírgulas. Por exemplo, it-IT, Fr-FR, en-US.
    DICA: O
    FactoryTalk Optix Studio
    adiciona uma coluna na tabela
    Editor de tradução
    do objeto
    DicionárioDeLocalização
    para cada nova localidade.
  3. Em
    Localidades de contingência de tradução
    , digite localidades adicionais, separadas por vírgulas, como it-IT, Fr-FR e en-US.
DICA: Em tempo de execução, o
FactoryTalk Optix
usa a primeira localidade na propriedade
Localidades
definida para o projeto ou a localidade definida para o usuário atual. Se a lista de localidades contiver uma localidade sem suporte ou não houver uma tradução do
DicionárioDeLocalização
, o projeto usará a primeira localidade de contingência.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal