Exibir alarmes no fuso horário padrão
Para exibir os alarmes no fuso horário padrão, exiba os eventos de alarmes na
Grade de alarmes
e na Grade de histórico de alarmes
no fuso horário UTC padrão. Configure o fuso horário do objeto de grade nas Bibliotecas de modelos
.- Selecione.Bibliotecas de modelos
- NasBibliotecas de modelos, selecioneWidgets.
- Arraste aGrade de alarmesou aGrade de histórico de alarmesdeWidgetsaté o nó desejado na pastaUI.
- EmBibliotecas de modelos, selecioneFechar.
- NaExibição de projeto, expanda a grade de alarmes e selecioneAlarmsDataGrid.
- EmPropriedades, expandaTimestamp.
- Na propriedadeTexto, clique com o botão direito do mouse noVínculo dinâmico complexoe selecioneRedefinir o valor.
- Selecione.Alterar vínculo dinâmico
- Na janela Vínculos dinâmicos, configure:
- Grade de alarmes. ExpandaAliases, selecione e selecione a variávelTime.
- Grade de histórico de alarmes. ExpandaAliases, selecione e selecioneLocalTime. Depois deLocalTime, selecionee digiteTime.
- EscolhaSelecionar.
Dê sua opinião