Configurar unidades de medida não padrão

É possível configurar unidades de medida não padrão no
Dicionário de unidades de engenharia
. Usando unidades de medida não padrão, você pode, por exemplo, expressar o número de peças produzidas em uma hora em batidas por minuto.
Unidades de medida não padrão têm propriedades específicas.
Inclinação
é o coeficiente de conversão para converter o valor de unidade padrão em unidade não padrão.
Intercepção
é o valor a ser adicionado à unidade de medida referenciada. A conversão é realizada usando a expressão linear
Y = M x X + Q
, em que
X
é o valor de entrada,
M
é a inclinação e
Q
é a intercepção que calcula o resultado da saída
Y
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Modelo
    .
  2. Selecione
    Novo
    Tudo
    Unidade de engenharia
    .
  3. Selecione
    Dicionário de unidades de engenharia
    .
  4. Clique duas vezes no novo dicionário.
  5. Na barra de título de
    MeasurementSystemMap
    que é aberta no centro da tela, selecione
    Add
    .
    Uma nova linha é exibida na tabela de mapas.
  6. Na coluna
    Dimensão física
    , selecione a quantidade de referência para a unidade de medida não padrão.
    Por exemplo, para batidas por minuto, selecione
    Frequência
    Hertz
    .
  7. Na coluna
    Nome de exibição
    , insira o nome da unidade de medida.
  8. Na coluna
    Descrição
    , insira uma descrição para a unidade de medida.
    DICA: O
    Nome
    e a
    Descrição
    podem ser traduzidos por meio do objeto
    DicionárioDeLocalização
    .
  9. Na coluna
    Inclinação
    , digite o coeficiente de conversão para o valor de unidade padrão.
    Por exemplo, digite
    60
    para calcular batidas por minuto.
  10. Na coluna
    Intercepção
    , digite o valor a ser adicionado à unidade de medida referenciada.
    Por exemplo, digite
    0
    .
A unidade de medida resultante é exibida na coluna
Resultado
.
DICA:
Uma unidade de medida não padrão de exemplo que expressa 1 Hz = 60 batidas por minuto pode conter estas propriedades configuradas:
  • Quantidade física
    . Frequência.
  • Nome de exibição
    . BPM.
  • Inclinação
    . 60.
  • Intercepção
    . 0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal