Configurar um esquema de receita
Configure um esquema de receita usando um assistente.
- Na barra de ferramentas, selecione.Abrir página do painel
- No editor, selecioneConfigurar uma receita.
- Selecione uma receita existente ou crie uma nova receita:
- Para criar uma receita:
- SelecioneNova receita.
- Edite oNome.
- Preencha oNó de destino.O nó de destino define os ingredientes do esquema da receita. O nó de destino pode ser qualquer nó do projeto que contenha as variáveis desejadas.Por exemplo, o nó de destino pode ser:
- A pastaModelo
- Um objeto dentro da pastaModelo
- Um nó que contém variáveis de um ou mais controladores
DICA: Em um projeto complexo, para definir as variáveis contidas em vários nós como ingredientes de um esquema de receita, crie um objeto dedicado na pastaModeloe adicione as variáveis dentro dele. Depois, crie um vínculo dinâmico entre as variáveis e os ingredientes. Se o objeto é selecionado como o nó de destino, a seleção dos ingredientes do esquema da receita é intuitiva porque somente as variáveis referenciadas no objeto são exibidas. - SelecionePróximo.
- Para editar uma receita existente:
- Selecione a receita existente.
- Edite as propriedades da receita.
- Para duplicar uma receita existente:DICA: Duplicar uma receita existente permite criar rapidamente uma nova receita com base na receita já existente.
- Clique com o botão direito do mouse em uma receita disponível e selecioneDuplicar.
- Se necessário, edite as propriedades da receita.
- SelecionePróximo.
- Selecione um banco de dados ou configure um novo banco de dados:
- Para usar um banco de dados existente:
- Selecione um banco de dados existente.
- Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Para criar um banco de dados:
- SelecioneNovo banco de dados.
- Se necessário, edite os camposNomeeTipo.
- SelecionePróximo.
- Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Para duplicar um banco de dados disponível:DICA: A duplicação de um banco de dados permite criar rapidamente um banco de dados com base em um já existente.
- Clique com o botão direito do mouse em um banco de dados disponível e selecioneDuplicar.
- Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Selecione os parâmetros da receita a serem usados.DICA: É possível mostrar ou ocultar variáveis (parâmetros) aninhadas em outras variáveis usando o botão de alternânciaVariáveis aninhadas. Você pode localizar rapidamente os parâmetros que deseja selecionar usando o campoPesquisar.
- SelecionePróximo.
- Revise as configurações.
- SelecioneSair.
Dê sua opinião