Criar uma variável analógica

Crie uma variável analógica na
Exibição de projeto
. As variáveis analógicas incluem unidades de medida e intervalos.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione a pasta ou objeto para conter a variável.
  2. Na barra de ferramentas da
    Exibição de projeto
    , selecione
    Add
    Adicionar novo
    e
    Variável analógica
    .
  3. (opcional) Para alterar o tipo de dados da variável, em
    Propriedades
    , ao lado do nome da variável, selecione o tipo de dados existente e selecione outro tipo de dados.
    DICA:
    Se não vir a opção desejada, selecione
    Mostrar tudo
    . Comece a digitar para selecionar o item a ser localizado.
    Para definir uma matriz, selecione
    Matriz
    e digite as dimensões da matriz. Digite
    0
    para criar uma matriz irrestrita.
  4. Em
    Propriedades
    , selecione
    Edit
    e digite um valor para a variável ou crie um vínculo dinâmico.
    Se você editar um valor de variável de matriz, o editor de matriz será exibido. Para mais informações, consulte Editor de matrizes.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  5. (opcional) Para ajustar a unidade de medida, ao lado do valor da variável, selecione a unidade de medida existente e selecione outra unidade de medida.
    DICA: A unidade de medida padrão para os valores da variável analógica é
    <Nenhum>
    , o que significa nenhuma unidade de medida.
  6. Em
    EURange
    , preencha:
    • Limite baixo
      . O limite baixo do valor da variável.
    • Limite alto
      . O limite superior do valor da variável.
    • Restringir
      . Se
      Verdadeiro
      , restringe os valores da variável aos limites baixo e alto.
  7. (opcional) Em
    Propriedades
    , selecione
    Add
    , selecione
    Nome de exibição
    e digite o nome de exibição.
  8. (opcional) Em
    Propriedades
    , selecione
    Add
    , selecione
    Descrição
    e digite a descrição.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal