Criar um certificado
Para se comunicar com segurança, os aplicativos do OPC UA devem ter certificados públicos adequados e chaves privadas correspondentes.
- Na barra do título, selecione a seta suspensa depois doe selecioneOpções do FactoryTalk Optix StudioCriar certificado.
- SobAssunto, preencha:
- Nome comum. Nome da URL.
- Organização. Nome da organização.
- Unidade da organização. Divisão na organização para a qual você está criando o certificado.
- Localidade. Cidade onde a organização está localizada.
- Estado. Nome do estado ou da província onde a organização está localizada.
- País. País onde está a organização.
- SobInformações de OPC UA, preencha:
- URI do aplicativo. URI globalmente exclusivo do aplicativo.
- Nomes de domínio. Nome do host dos dispositivos nos quais o aplicativo é executado.IMPORTANTE: Os nomes de DNS só são reconhecidos se estiverem em minúsculas.
- Endereços IP. Endereços IP nos quais o aplicativo será executado.
- NasConfigurações do certificado, preencha:
- Força da chave RSA. Tamanho em bits da chave RSA.IMPORTANTE:Os valores daForça da chave RSAe doAlgoritmo de assinaturasão compatíveis com as políticas de segurança do OPC UA que você define nos objetos servidor OPC UA e cliente OPC UA.Quanto maior aForça da chave RSAe oAlgoritmo de assinatura, maior é o uso de recursos para a criptografia e a descriptografia de mensagens entre o servidor e o cliente.
- Algoritmo de assinatura. Algoritmo que cria o certificado.
- Data de expiração. Data de expiração do SSL.
- EmNome, insira o nome do certificado.
- EmLocalização, digite ou navegue até o local de armazenagem do certificado.
- SelecioneCriar.
A
Rockwell Automation
recomenda fazer backup do certificado em uma pasta pessoal, fora do projeto.certificate
Dê sua opinião