Adicionar publicador MQTT

Configure um publicador MQTT para publicar mensagens em um tópico definido do intermediador MQTT. Qualquer cliente MQTT inscrito nesse tópico recebe as mensagens.
DICA: O editor aceita apenas variáveis escalares. Matrizes, UDTs e outras variáveis não escalares não são aceitas.
  1. Na Exibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em
    MQTT
    e selecione
    Novo
    Publicador MQTT
    .
  2. Em , configure:
    Modo de amostragem
    • Nenhum
      - o registro automático está desabilitado. Você pode registrar ao invocar o método Amostra
    • Periódico
      - registra, em intervalos regulares, os valores de todas as variáveis selecionadas
    • Alteração de valor
      - registra, em intervalos regulares, somente os valores das variáveis selecionadas que foram alteradas desde à amostragem anterior.
    Período de amostragem
    Intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima, no modo Periódico.
    Tempo de sondagem
    Intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima, no modo Alteração de valor.
    Pasta
    Uma pasta que contém variáveis cujos valores serão enviados ao intermediador. O nó Pasta deve ser um objeto global e não pode ser um objeto baseado em sessão.
    Tópico
    Um tópico MQTT para o qual o publicador envia mensagens.
    QoS
    Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) MQTT, define a garantia de entrega para uma mensagem específica (0, 1, 2).
    0
    - No máximo uma vez (perda de mensagens é possível).
    1
    - Pelo menos uma vez (garante a entrega de mensagens com possíveis mensagens duplicadas).
    2
    - Exatamente uma vez (garante a entrega da mensagem sem duplicação).
    Reter
    Habilita ou desabilita a retenção de mensagens de leitura sobre o tópico.
Na
Exibição de projeto
, na pasta
MQTT
, é exibido o objeto do
Publicador MQTT
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal