Configurar uma biblioteca remota

Configure uma biblioteca remota para armazenar modelos de objetos e variáveis em um repositório Git remoto.
Pré-requisitos
Obtenha a URL do repositório Git remoto para armazenar a biblioteca e as credenciais do usuário.
IMPORTANTE: Verifique se o repositório Git é seguro para armazenar a biblioteca remota. Entre em contato com o administrador do repositório para saber quem pode acessá-lo.
  1. Para configurar uma biblioteca remota
  2. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  3. Em
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Add
    e
    Nova biblioteca remota
    .
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes da biblioteca e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes da biblioteca e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
  4. Em
    Local remoto
    , digite a URL do repositório Git para armazenar a biblioteca.
  5. (opcional) Digite um nome para a biblioteca.
A nova biblioteca remota aparece nas
Bibliotecas de modelos
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal