Selecionar um teclado

Defina o teclado virtual padrão para um mecanismo de apresentação e configure teclados virtuais específicos para objetos gráficos específicos com entrada de texto.
DICA: Você só pode selecionar teclados virtuais durante o tempo de design.
Pré-requisitos
Para aplicar um teclado virtual personalizado, configure um teclado virtual personalizado. Consulte Configurar um teclado personalizado.
  1. Para aplicar um teclado
  2. Defina
    Teclado virtual
    como uma das opções a seguir:
    • Incorporado
      . O teclado virtual padrão que está disponível apenas para o mecanismo de apresentação nativo.
    • Personalizado
      . Teclado virtual personalizável que está disponível para o mecanismo de apresentação nativo e o mecanismo de apresentação da Web. Para obter mais informações, consulte Configurar um teclado personalizado.
    Para obter mais informações, consulte Configurar mecanismos de apresentação.
  3. (opcional) Defina teclados virtuais específicos para objetos gráficos específicos:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione um objeto gráfico que permita a entrada de texto.
      Por exemplo, selecione uma caixa de texto. Consulte Caixa de texto.
    2. Na parte superior de
      Propriedades
      , selecione
      Add
      e
      Teclado
      .
    3. Em
      Tipo de teclado
      , selecione um teclado virtual personalizado ou integrado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal