Adicionar uma caneta da linha da matriz
Adicione uma caneta da linha da matriz para visualizar a distância entre os valores de uma variável bidimensional.
Pré-requisitos
- Adicionar uma caneta da linha da matriz
- NaExibição de projeto, selecione ou crie uma variável bidimensional do tipo de dados Number.Para mais informações, consulte Variáveis.Por exemplo, crie uma variável do tipo de dados Number[2,2].
- Selecione ou crie um objetoGráficoXY.
- EmPropriedades, ao lado deCanetas, selecionee, depois,Caneta da linha da matriz.
- Crie um vínculo dinâmico entre aMatriz de pontose a variável bidimensional.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- (opcional) Torne a caneta da linha da matriz editável em tempo de execução:
- Defina a propriedadeEditávelcomoVerdadeiro.
- NaMatriz de pontos, selecionee, depois,Alterar vínculo dinâmicoAvançado.
- NoEditor de vínculo dinâmico complexo, defina a direção do vínculo como
.
array line
Dê sua opinião