Configurar um minigráfico

Configure a origem dos dados a serem exibidos no objeto Minigráfico. Ajuste as propriedades do objeto Minigráfico.
IMPORTANTE: Não use polilinhas como contêineres para minigráficos.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o objeto
    Minigráfico
    e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Minigráfico
    .
  2. Em
    Propriedades
    , faça um dos seguintes:
    • Crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
      Valor da caneta
      e um nó do projeto. Isso obtém valores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.
      Por exemplo, selecione uma pasta
      Modelo
      com objetos que contenham dados. Para mais informações, consulte Nós do projeto
    • Crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
      Valor da caneta
      e um objeto de banco de dados. Isso obtém dados contidos em tabelas de banco de dados.
      Por exemplo, selecione um objeto de banco de dados Embutido, ODBC ou InfluxDB. Para obter mais informações, consulte Banco de dados.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  3. (opcional) Configure as propriedades de minigráfico:
    • Cor da caneta
      . Cor da caneta do minigráfico.
    • Espessura da caneta
      . Espessura da caneta do minigráfico.
    • Janela de tempo
      . Intervalo de tempo do minigráfico.
    • Período de tempo de atualização
      . Período de tempo de atualização do minigráfico.
    • Eixo Y máximo
      . Valor máximo do eixo Y.
    • Eixo Y mínimo
      . Valor mínimo do eixo Y.
    • Intervalo alto
      . Valor alto do intervalo.
    • Intervalo baixo
      . Valor baixo do intervalo.
    • Cor do intervalo
      . Cor de fundo do intervalo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal