Configurar uma grade de dados
Configure uma grade de dados para exibir dados de um nó de projeto ou de um banco de dados.
- NaExibição de projeto, naUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione .
- EmPropriedades, faça um dos seguintes:
- Crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeModeloe um nó do projeto. Isso obtém valores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.Por exemplo, selecione a pastaModelocom objetos que contêm dados. Para obter mais informações, consulte Nós do projeto.
- Crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeModeloe um objeto de banco de dados. Isso obtém dados contidos em tabelas de banco de dados.Por exemplo, selecione um objeto de banco de dados Embutido, ODBC ou InfluxDB. Para obter mais informações, consulte Banco de dados.
Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos. - (opcional) Especifique o tipo dos itens a serem exibidos no objeto ajustandoItemKind.DICA:A propriedadeItemKindé definida automaticamente tipo de objeto ou variável reconhecido entre os nós filhos.Por exemplo, se o modelo se basear em um nó de pasta que contém várias instâncias de um tipo de objetoMotor, oItemKindserá automaticamente definido com a referência ao tipoMotor. Nesse caso, os valores exibidos são os atributos ou propriedades das diferentes instâncias (Motor1,Motor2,Motor3etc.).
- (opcional) EmConsulta, digite uma consulta SQL padrão para filtrar itens obtidos de um banco de dados ou nós de projeto, conforme especificado emModelo.Para obter mais informações, consulte Consultas SQL.Por exemplo:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (opcional) Crie um vínculo dinâmico entreItem selecionadoe o item a ser selecionado por padrão.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- (opcional) DefinaPermitir desmarcarcomoVerdadeiropara habilitar a limpeza de itens selecionados no objeto.
- Adicione colunas à grade selecionandoao lado deColunas.
- Configure as colunas definindo os valores das propriedadesTextoeTítulo.
- (opcional) EmEventos, associeSeleção alteradacom o métodoAtualizar.Os itens contidos no objeto serão atualizados sempre que você interagir com o objeto.
- (opcional) Classifique os itens ao definir os valores deOrdem de classificaçãoeClassificar por.
data grid
Dê sua opinião