Configurar uma caixa de combinação

Configure uma caixa de combinação para obter dados de um nó de projeto ou de um banco de dados.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , na
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Caixa de combinação
    .
  2. Em
    Propriedades
    , faça um dos seguintes:
    • Crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
      Modelo
      e um nó do projeto. Isso obtém valores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.
      Por exemplo, selecione a pasta
      Modelo
      com objetos que contêm dados. Para obter mais informações, consulte Nós do projeto.
    • Crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
      Modelo
      e um objeto de banco de dados. Isso obtém dados contidos em tabelas de banco de dados.
      Por exemplo, selecione um objeto de banco de dados Embutido, ODBC ou InfluxDB. Para obter mais informações, consulte Banco de dados.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  3. (opcional) Especifique o tipo dos itens a serem exibidos no objeto ajustando
    ItemKind
    .
    DICA:
    A propriedade
    ItemKind
    é definida automaticamente tipo de objeto ou variável reconhecido entre os nós filhos.
    Por exemplo, se o modelo se basear em um nó de pasta que contém várias instâncias de um tipo de objeto
    Motor
    , o
    ItemKind
    será automaticamente definido com a referência ao tipo
    Motor
    . Nesse caso, os valores exibidos são os atributos ou propriedades das diferentes instâncias (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    etc.).
  4. (opcional) Em
    Consulta
    , digite uma consulta SQL padrão para filtrar itens obtidos de um banco de dados ou nós de projeto, conforme especificado em
    Modelo
    .
    Para obter mais informações, consulte Consultas SQL.
    Por exemplo:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. (opcional) Em
    Modo
    , selecione a variante da caixa de combinação:
    • Normal
      . Selecione itens existentes.
    • Normal com pesquisa de texto
      . Selecione itens existentes ou digite nomes completos de itens existentes.
    • Editável
      . Selecione itens existentes ou digite nomes completos de itens existentes. Para criar novos itens, digite novos nomes de item.
  6. (opcional) Crie um vínculo dinâmico entre
    Item selecionado
    e o item a ser selecionado por padrão.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  7. (opcional) Defina
    Permitir desmarcar
    como
    Verdadeiro
    para habilitar a limpeza de itens selecionados no objeto.
  8. (opcional) Em
    Eventos
    , associe
    Seleção alterada
    com o método
    Atualizar
    .
    Os itens contidos no objeto serão atualizados sempre que você interagir com o objeto.
  9. (opcional) Classifique os itens ao definir os valores de
    Ordem de classificação
    e
    Classificar por
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal