Configurar um botão de alternância
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o botão e selecione .Por exemplo, adicione o botão emMainWindow (type).
- (Opcional) NaExibição de projeto, passe o mouse sobre o botão, selecionee digite um novo nome para o botão.
- (opcional) EmPropriedades, ajuste a aparência do botão:
- Aparência. Ajuste a visibilidade, o estado, a opacidade, a rotação, a cor de fundo e o estilo do botão.
- Tamanho e layout. Ajuste o tamanho e a posição do botão no projeto.
- Texto e fonte. Digite o texto a ser exibido no botão e ajuste o estilo de texto.
- Imagem. Inclua um ícone dentro do botão e decida onde colocá-lo em relação ao texto do botão.DICA: SelecioneBuscare selecionepara adicionar uma imagem ao projeto ou selecione uma imagem existente no projeto. Defina aImportar arquivosPosição da imagempara alinhar a imagem em relação ao texto do botão.
- EmEventos, crie vínculos dinâmicos entre eventos específicos e métodos a serem executados.Para mais informações sobre os eventos disponível, consulte Botão de alternância.
toggle
toggle button
Dê sua opinião