Botão momentâneo

Gera eventos para realizar métodos. Inclui as propriedades Tempo mínimo de retenção e Tempo máximo de retenção.

Eventos

Use esses eventos de botão para disparar métodos:
Evento
Gerado em tempo de execução quando
Evento MouseClick
O objeto é clicado ou tocado e, depois, liberado.
Evento MouseDown
O objeto é clicado ou tocado.
Use estes métodos para configurar o comportamento do evento MouseDown:
Tempo mínimo de retenção
Tempo mínimo do estado ativo do botão.
Por exemplo, se o
Tempo mínimo de retenção
for definido para 2 segundos e você selecionar o botão por 0,5 segundo, o evento MouseDown durará 2 segundos.
Tempo máximo de retenção
Tempo máximo do estado ativo do botão.
Por exemplo, se o
Tempo máximo de retenção
for definido para 2 segundos e você selecionar e segurar o botão por 5 segundos, o evento MouseDown durará os primeiros 2 segundos.
Evento MouseUp
O clique ou toque do objeto é liberado.

Exemplo

Botão momentâneo padrão
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal