Medidor linear

Define ou exibe um valor de número inteiro dentro de um intervalo de valores possíveis.

Caso de uso

Defina ou exiba o valor de uma variável analógica dentro de um valor mínimo e máximo.
DICA: Use a propriedade
Dica de ferramenta
para mostrar ou ocultar a exibição do valor acima do ponto de seleção no medidor. Use a propriedade
Área de destaque
para exibir intervalos específicos de valores em cores diferentes.

Exemplo

Medidor linear com duas áreas de destaque definidas
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal