Configurar um rótulo
Adicione um objeto de rótulo e edite suas propriedades.
- NaExibição de projeto, emUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner para conter o rotulo e selecione .
- (Opcional) NaExibição de projeto, passe o mouse sobreRótulo, selecione#e digite um novo nome para o rótulo.
- EmPropriedades, ajuste o texto e a fonte do rótulo:
- Texto. Texto a ser exibido no rótulo.DICA:Para exibir o texto dinâmico, crie um vínculo dinâmico entreTextoe uma variável. Use um formatador de strings para personalizar o valor da variável exibida. Para obter mais informações, consulte Vínculos dinâmicos e Formatador de strings.Para inserir uma nova linha de texto, durante a edição deTexto, pressione+Alt. Para obter mais informações, consulte Atalhos de teclado.Enter
- Cor do texto. Cor do texto para exibição.
- Alinhamento horizontal do texto. Posição do texto no eixo x.
- Alinhamento vertical do texto. Posição do texto no eixo y.
- Quebra automática de linha. Quebrar texto se o texto for maior que o contêiner.
- Corte do texto. Corte o texto e exiba...para indicar que o texto do rótulo é muito longo para caber no contêiner.DICA:Quebra automática de linhatem precedência sobreCorte do texto.
- Família da fonte. Família da fonte do rótulo.
- Tamanho da fonte. Tamanho da fonte do rótulo.
- Peso da fonte. Peso da fonte do rótulo.
- Fonte em itálico. Fonte do rótulo em itálico.
- Sublinhado da fonte. Fonte do rótulo sublinhada.
label
multiline
multi-line
multiple lines
Dê sua opinião