Habilitar ou desabilitar um objeto gráfico
Habilite ou desabilite um objeto. Em tempo de execução, os usuários podem interagir com os objetos habilitados.
- NaExibição de projetoou no editor, selecione o objeto a ser habilitado.
- EmPropriedades, emHabilitado, selecione:
- Verdadeiro. O objeto permite a interação do usuário em tempo de execução.
- Falso. O objeto impede a interação do usuário em tempo de execução.
enable
disable
Dê sua opinião