Propriedades comuns

As propriedades disponíveis dos objetos de UI dependem do objeto selecionado.
OBSERVAÇÃO:
Para qualquer propriedade que tenha um valor numérico não específico, o valor de Automático é igual a -1. Se você clicar duas vezes em Automático na propriedade, -1 será exibido. Se você digitar -1 na propriedade, o valor exibirá Automático. 
Propriedade
Descrição
Valores
Nome
O nome do objeto.
Valor da string.
Tipo
O tipo do objeto.
Valor não editável.

Aparência

Propriedade
Descrição
Valores
Visível
Visibilidade do objeto em tempo de execução
  • Verdadeiro. Visível em tempo de execução.
  • Falso. Não visível em tempo de execução.
Habilitado
Se o objeto permite a interação do usuário em tempo de execução
  • Verdadeiro. Interação permitida em tempo de execução.
  • Falso. Interação impedida em tempo de execução.
Opacidade
Transparência do objeto
Valores numéricos de 0 a 100, com 0 tornando o objeto transparente.
Piscada
Permite que o objeto pisque periodicamente (é ignorado quando o objeto não está visível)
  • Verdadeiro. Se estiver visível, o objeto piscará periodicamente.
  • Falso. Se estiver visível, o objeto não piscará periodicamente.
Rotação
Rotação do objeto em torno do ponto central
Valores numéricos. Valores positivos indicam rotação no sentido horário em graus.
Cor da borda
Cor da borda do objeto
Qualquer cor selecionada ou inserida da tag vinculada.
Cor de preenchimento
Cor de preenchimento do objeto
Qualquer cor selecionada ou inserida da tag vinculada.
Espessura da borda
Espessura da borda do objeto em pixels
Valor numérico.
Raio do canto
Curvatura dos cantos de um retângulo em pixels
Valor numérico.
Teste de interseção visível
Se o usuário pode selecionar o objeto para realizar métodos de evento em tempo de execução
  • Verdadeiro. O objeto aceita a seleção do usuário para realizar métodos de evento.
  • Falso. O objeto não aceita a seleção do usuário para realizar métodos de evento. O objeto subjacente aceita a seleção do usuário.
Elemento a ser movido
Determina se o objeto ou objeto ancestral é móvel em tempo de execução.
  • Nenhum. O objeto não se move conforme você arrasta o objeto em tempo de execução.
  • Próprio. O objeto se move conforme você arrasta o objeto em tempo de execução.
  • <AncestorObject>
    . Os objetos ancestrais e descendentes se movem conforme você arrasta o objeto móvel em tempo de execução.

Tamanho e layout

Propriedade
Descrição
Valores
Alinhamento horizontal
Alinhar objetos selecionados horizontalmente na janela
  • Direita
  • Esquerda
  • Centro
  • Alongar
Alinhamento vertical
Alinhar objetos selecionados verticalmente na janela
  • Em cima
  • Embaixo
  • Centro
  • Alongar
Largura
Largura do objeto
Valor numérico em pixels
Altura
Altura do objeto
Valor numérico em pixels
Margem esquerda
Distância, em pixels, entre a borda esquerda da janela e o lado esquerdo do objeto
Valor numérico
Margem superior
Distância, em pixels, entre a parte superior da janela e a parte superior do objeto
Valor numérico
Margem direita
Distância, em pixels, entre a borda direita da janela e o lado direito do objeto
Valor numérico
Margem inferior
Distância, em pixels, entre a parte inferior da janela e a parte inferior do objeto
Valor numérico
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal