Animar um objeto gráfico

Adicione e configure propriedades de animação numérica, sequencial ou paralela para animar um objeto.
DICA: As animações não alteram os valores de propriedade real dos objetos e são muito mais eficientes do que depender de scripts ou tags para controlar os valores de propriedade. Para obter exemplos de animação, baixe, extraia e abra o projeto a partir do AnimationsExample.zip.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o objeto a ser animado.
  2. Em
    Propriedades
    , na parte superior, selecione
    Add
    e um dos seguintes:
    • Animação numérica
      . Animar objetos alterando o valor para outro valor no tempo específico.
    • Animação sequencial
      . Animar objetos com uma transição simples no modo serial.
    • Animação paralela
      . Animar o objeto com uma transição simples no modo paralelo.
    DICA: Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma propriedade que é compatível com animações e selecionar
    Novo
    Animation type
    .
  3. (opcional) Para combinar animações diferentes para o mesmo objeto, repita 2.
  4. Configure as propriedades da animação. Consulte Propriedades da animação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal