Redimensionar objeto

Arraste para redimensionar um objeto ou especifique valores nas propriedades do objeto.
Pré-requisitos
Para redimensionar um objeto, o alinhamento do objeto deve ser feito à esquerda, na parte superior ou na parte inferior. Se o alinhamento do objeto no eixo X ou no eixo Y for definido como
Ajustar
, o objeto será dimensionado dinamicamente de acordo com o tamanho do contêiner. Não é possível dimensionar o tamanho de um objeto que está dentro de um contêiner em relação ao tamanho do contêiner.
DICA: O tamanho do objeto
Janela
define o tamanho de toda a interface do usuário. Ele pode ser definido usando as propriedades
Largura
e
Altura
ou a propriedade
Tela cheia
, que dimensiona automaticamente igual ao tamanho da tela na qual a interface é exibida em tempo de execução.
  • Para redimensionar um objeto
  • No editor, arraste uma alça de dimensionamento no objeto.
  • Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto, e em
    Propriedades
    altere:
    • Altura
      . Digite o valor para a altura do objeto.
    • Largura
      . Digite o valor para a largura do objeto.
    DICA: Se você excluir o valor de
    Altura
    ou de
    Largura
    , o objeto usará a configuração
    Automático
    . O texto determina o tamanho do objeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal