Mover um objeto
Mova um objeto no editor para posicionar os objetos como eles serão exibidos em tempo de execução. Todos os objetos em um contêiner se movem com o contêiner.
- Para mover um objeto
- No editor, selecione e arraste o objeto.
- NaExibição de projeto, selecione o objeto e, emPropriedades, altere:
- Alinhamento horizontal. Digite o valor para o espaço entre o objeto e o eixo X.
- Alinhamento vertical.Digite o valor para o espaço entre o objeto e o eixo Y.
DICA: A posição do objeto naExibição de projetodetermina a ordem dos objetos no eixo Z em comparação com outros objetos no mesmo contêiner. Os objetos mais abaixo na árvore são exibidos mais acima na ordem do eixo Z.
move
alignment
Dê sua opinião